Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Controlado por Liquiline Control

Eliminación automatizada de nitrógeno en la planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn

La planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn regula la reducción de nitrógeno mediante el Liquiline Control. El sistema de control regula el suministro de aire en las balsas de aireación en función de la concentración de nutrientes de las aguas residuales.

La planta de tratamiento Stadtlohn regula la reducción de nitrógeno con el Control Liquiline. ©Endress+Hauser

Una de las balsas de aireación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn. El sistema Liquiline Control monitoriza las mediciones en continuo de oxígeno y amonio para controlar las fases de nitrificación y desnitrificación.

El sensor ISEmax CAS40D mide el nitrato y el amonio en la planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn. ©Endress+Hauser

El sensor ISEmax CAS40D mide el nitrato y el amonio. Se ha instalado un sensor en la salida de cada balsa de la planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn.

Los resultados

  • Cumplimiento seguro de los valores de alarma.

  • Funcionamiento estable.

  • Uso optimizado de energía.

  • Alto nivel de transparencia de proceso junto con facilidad de uso.

  • El cambio de funcionamiento de las balsas de en paralelo a en cascada durante una reforma de la planta no supuso ningún problema para el sistema de control.

Ewald Rathmer

Con Liquiline Control, respetamos los valores de alarma de la salida de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales ahorrando energía en aireación.

Ewald Rathmer
Plant Manager, Planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn (Alemania)
Markus Pries

Las ventajas principales de Liquiline Control son su usabilidad y su transparencia. Puede manejarse mediante unos pocos parámetros bien claros. Esto nos facilita las cosas.

Markus Pries, electricista
planta de tratamiento de aguas residuales de Stadlohn

El desafío

El cliente solicitó un sistema de control que automatizara la reducción de nitrógeno y a la vez garantizara el cumplimiento con el valor oficial de nitrógeno en la salida de la planta (TN ≤ 8 o 12 mg/l, en función del momento del año). También era importante que el sistema de control pudiera funcionar después de cambiar el funcionamiento de los clarificadores de paralelo a secuencial. La balsa aguas arriba se utiliza en la etapa de carga pico, mientras que la segunda balsa se usa posteriormente en la etapa de carga baja.

La concentración de nitrógeno en la salida debía ser lo más constante posible tanto durante la fase de carga pico, como la de carga baja. Además, la solución debía ser fácil de utilizar para garantizar que el personal de guardia pudiera ajustar los parámetros de configuración de forma fácil y rápida durante la noche y en fines de semana.

Nuestra solución

El operador de la planta optó por una solución que comprende varios componentes:

  • Un sensor de oxígeno por balsa y un sensor de ion selectivo de amonio y nitrato.

  • Controlador lógico programable (PLC) con software Liquiline Control, que controla ambas balsas de forma individual.

  • Indicador táctil para hacer funcionar el sistema desde la sala de control.

  • Varios servicios, como los de consultoría, diseño y configuración del controlador, integración a proceso o formación sobre el sistema.

Control de la aireación en función de la carga en Stadtlohn

El cliente quería que las dos balsas de aireación de la planta se airearan por separado. Los sensores de ambas balsas miden los parámetros de amonio, nitrato y oxígeno. Mediante los valores medidos, el sistema de control Liquiline Control configura un punto de ajuste dinámico de oxígeno: en función de la concentración de amonio, se inyecta la cantidad exacta de aire necesaria para eliminar completamente el amonio (NH4-N). Esto significa estabilidad de proceso y optimización de la eficiencia energética de los soplantes.

Además, el controlador ajusta de forma dinámica la duración de las fases de nitrificación y desnitrificación. Esto mejora la reducción de nitrógeno total (NT), asegurando que permanezca en un nivel constante en la salida de la planta.

Acceso a distancia al sistema de control Liquiline Control

En la planta de tratamiento de aguas residuales de Stadtlohn, el controlador se instaló con una unidad de control remoto. Esto significa que el personal de guardia puede monitorizar el proceso e intervenir, en caso necesario, cómodamente desde casa.
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región