Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Declaraciones de cumplimiento para materiales y sustancias

Podemos proporcionar diferentes declaraciones de cumplimiento de distintos materiales y sustancias

Endress+Hauser está comprometido con el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones correspondientes incluyendo las directrices comunes en materiales y sustancias. Consulte los informes más abajo.

Instalaciones de la producción de Endress+Hauser en Reinach ©Endress+Hauser

RoHS

La directiva RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) regula la utilización y comercialización de sustancias peligrosas en componentes eléctricos y electrónicos. El objetivo es restringir el uso de sustancias peligrosas en los nuevos dispositivos eléctricos y electrónicos en Europa..

RoHS China

La RUSP (Restricciones del uso de sustancias peligrosas), conocida oficialmente como "Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos", es una norma del gobierno chino para controlar algunos materiales, entre los que se incluye el plomo. Todos los artículos que sean enviados a China deben marcarse de acuerdo con los requisitos de esta directiva.

REACH

El Reglamento (CE) 1907/2006 rige el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de productos químicos en la Unión Europea. Básicamente, abarca el requisito de que los fabricantes o importadores registren materiales en la Agencia Química Europea central y le notifiquen si los productos contienen sustancias extremadamente preocupantes (SEP)..

Desde 2021, los fabricantes deben colocar información sobre las SVHC en la base de datos central de SCIP de la ECHA.

RAEE

La directiva de la UE de 2012/2019 sobre RAEE ( Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) está diseñada para prevenir y reducir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos mediante el reciclaje y otras medidas similares. Esta normativa establece las normas mínimas para la manipulación de aparatos eléctricos y electrónicos usados en la UE.

Reciclado de buques

El Convenio de Hong Kong de 2009 (Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships - HKC) es un acuerdo internacional relativo al reciclaje de buques respetuoso con el medio ambiente y a la provisión de condiciones de trabajo seguras en los astilleros y operaciones de demolición. El correspondiente reglamento 1257/2013 de la UE exige a los proveedores de equipos para buques que identifiquen los materiales peligrosos y presenten una declaración formal de materiales.

Proposición 65 de CA

La "Proposición 65 de California", conocida oficialmente como la "Ley de calidad del agua potable y el control de sustancias tóxicas" de 1986, entró en vigor en noviembre de 1986. Esta ley exige a las empresas que proporcionen advertencias sobre exposiciones importantes a químicos que se sabe que producen cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.Los productos comercializados en California deben llevar una advertencia sobre las sustancias químicas relevantes que contienen.

Asbestos

Los asbestos es un conjunto de seis minerales de silicato que se dan de forma natural. Debido a sus características especiales, se utilizaba a menudo como un material de construcción para distintas aplicaciones. De todos modos, todos los tipos de fibras asbesto suponen grandes peligros para la salud de las personas. Como consecuencia, el asbesto está prohibido en la mayoría de países.

Bifenilo policlorado

Los bifenilos policlorados (PCB) son compuestos orgánicos de cloro ampliamente utilizados en el pasado como fluidos dieléctricos y refrigerantes en aparatos eléctricos. Dado que son venenosos y cancerígenos, los PCB están clasificados como sustancias orgánicas nocivas persistentes según el Convenio de Estocolmo y están prohibidos en todo el mundo.

Productos biocidas

El Reglamento (UE) 528/2012 regula el uso y la comercialización de biocidas (BPR) en la Unión Europea. Su objetivo es garantizar un alto grado de protección para la salud humana y el medio ambiente.

Sustancias PBT

Las PBT son sustancias químicas caracterizadas por su persistencia, bioacumulación y toxicidad. La Ley de Control de Sustancias Tóxicas de 1976 (TSCA) otorga a la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de EE.UU. la autoridad para regular la manipulación de estas sustancias químicas. Sólo pueden importarse a Estados Unidos las sustancias que figuran en el directorio de la TSCA.

PFAS

Los PFAS son una gran clase de miles de sustancias químicas sintéticas que se utilizan ampliamente en la sociedad y se encuentran en el medio ambiente. Todos contienen enlaces carbono-flúor, uno de los enlaces químicos más fuertes de la química orgánica. Esto significa que resisten la degradación cuando se utilizan y también en el medio ambiente.

Conformidad del agua potable

El uso seguro de productos y materiales en el agua potable se rige por las normativas y directrices nacionales. Para revisar y evaluar los estrictos requisitos de migración y microbiología de los productos, se realizan pruebas periódicas de garantía de calidad. Las conformidades del agua potable atestiguan el cumplimiento de la normativa nacional pertinente.

Contacto

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región