En marcha por una buena causa

El Water Challenge de Endress+Hauser persigue hacer llegar a gente en todo el mundo un mejor acceso al agua potable

Activos por una buena causa: este es el ideal que subyace al Water Challenge de Endress+Hauser. En los eventos celebrados a nivel local, los empleados donan una cantidad fija por cada kilómetro que cubren y la empresa dobla la cantidad que se obtiene. El dinero se utilizará para proyectos de ayuda para el acceso al agua en Asia, África y América del Sur. Tras una sesión inaugural en Reinach, Suiza, las empresas del Grupo llevarán ahora la iniciativa por todo el mundo.

“Para mucha gente, el agua potable es un lujo valioso y escaso”, cuenta Matthias Altendorf, CEO del Grupo Endress+Hauser. Durante décadas, la empresa ha apostado por el suministro y el tratamiento del agua potable de forma segura, eficiente y respetuosa con el medioambiente con sus productos, soluciones y servicios. “Ahora traspasamos este compromiso a un ámbito no lucrativo”, dijo el jefe de empresa. El objetivo es dar acceso al agua potable a más gente.

El Water Challenge de Endress+Hauser está abierto a la participación de cualquier empleado de la empresa que le guste moverse y al mismo tiempo quiera hacer algo bueno por otra gente. “La experiencia compartida es más importante que un momento fugaz”, destaca Matthias Altendorf. Los itinerarios se diseñarán todos cerca del agua. Las actividades serán variadas, desde marchas o esquí de fondo hasta natación, cabe cualquier posibilidad. El dinero que se recabe se va a emplear en un proyecto de ayuda para el acceso al agua específico.

Presentación en Reinach con 250 participantes

En la sesión inaugural del Water Challenge de Endress+Hauser el 10 de octubre de 2019 en Reinach, Suiza, 250 empleados corrieron y caminaron por un total de aprox. 2300 km. Otras carreras de menor entidad tuvieron lugar el mismo día en paralelo con los eventos organizados por la empresa en Viena y Freiburg, Alemania. Al terminar se habían recaudado en torno a 10.000 francos suizos de la primera carrera solidaria. Se planea la celebración de más campañas en sedes internacionales.

Con el dinero obtenido de la carrera celebrada en Reinach se va a abrir un pozo en la aldea de Dak Lak, en la provincia vietnamita de Kon Tum, que garantizará el suministro de agua incluso en periodos de sequía. También está prevista la construcción de sistemas e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de agua. Los empleados de Endress+Hauser en Vietnam se asegurarán de que la donación vaya a parar íntegramente al proyecto de ayuda de acceso al agua.

Sígalo en #endresswaterchallenge

Inicio del Water Challenge de Endress+Hauser en Reinach ©Endress+Hauser

Inicio del Water Challenge de Endress+Hauser en Reinach, Suiza: en torno a 250 empleados tomaron parte en la carrera solidaria por el proyecto de ayuda para el acceso al agua.

En marcha por una buena causa: los participantes en el primer Water Challenge de Endress+Hauser ©Endress+Hauser

En marcha por una buena causa: los participantes en el primer Water Challenge de Endress+Hauser recaudaron 10.000 francos suizos. El objetivo es abrir un pozo de agua potable en Vietnam.

El agua es vida: el itinerario circular del primer Water Challenge de Endress+Hauser en Reinach, Suiza ©Endress+Hauser

El agua es vida: el itinerario circular del primer Water Challenge de Endress+Hauser en Reinach, Suiza, llevó a los 250 participantes a lo largo del río Birs.

Contacto

Seleccione su mercado / región