Endress+Hauser gana el premio Hermes

La Feria de Hannover reconoce la primera sonda de temperatura con autocalibración del mundo: iTHERM TrustSens

Endress+Hauser ha obtenido un reconocimiento en la Feria de Hannover con el prestigioso premio Hermes de Tecnología por iTHERM TrustSens, la primera sonda de temperatura con autocalibración del mundo para aplicaciones industriales.

La sonda compacta de temperatura iTHERM TrustSens ha sido especialmente diseñada para aplicaciones higiénicas y asépticas en las industrias de Alimentación y Bebidas y de Ciencias de la Vida. Con una autocalibración automatizada y totalmente trazable durante la producción, el sensor elimina el riesgo de faltas de conformidad no detectadas, lo que permite la mayor seguridad del producto y eficiencia de los procesos. Además, la Tecnología Heartbeat integrada permite realizar diagnósticos de equipo y verificaciones de forma continua sin tener que interrumpir el proceso.

Los desarrolladores han usado el fenómeno de la física

iTHERM TrustSens se basa en un sensor de referencia integrado. Los desarrolladores han usado el principio de la física conocido como el punto de Curie, según el cual las propiedades magnéticas de un material cambian súbitamente en un punto de temperatura concreto. El sensor de referencia tiene definido este punto. Cuando la temperatura desciende por debajo de este valor, como pasa tras una esterilización de vapor, se ajustan ambos sensores. Dado que el punto de Curie permanece constante, el sensor de referencia como maestro proporciona un valor de comparación estable.

De este modo, la sonda se autocalibra cada vez que se limpia o se esteriliza el sistema, algo habitual en los procesos de las industrias de Alimentación y Bebidas y de Ciencias de la Vida. El valor añadido para los clientes es enorme. Los sistemas de gran envergadura a menudo incluyen cientos de sensores de temperatura que se deben calibrar varias veces al año. Hasta ahora, esto requería detener el proceso y retirar los instrumentos. Con iTHERM TrustSens, esto ya no es necesario.

Tecnología de sensores para el IIoT

"El producto que gana el premio representa una contribución fundamental al desarrollo del Internet Industrial de las Cosas en toda la industria de proceso", afirmó Jochen Köckler, CEO de Deutsche Messe. El premio se presentó en la apertura de la Feria de Hannover 2018 delante de un gran número de invitados, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel. El premio Hermes es uno de los certámenes de tecnología más respetados del mundo y da reconocimiento a productos y procesos caracterizados por su innovación, su eficiencia y sus ventajas de aplicación.

iTHERM TrustSens podrá verse en la Feria de Hannover 2018 (23-27 de abril de 2018) en el stand de Endress+Hauser (pabellón 11, stand C43).

Vea el vídeo de la tecnología iTHERM TrustSens en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zKxuQNABWQI

Diseñada para las industrias de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida: TrustSensiTHERMTrustSens. ©Endress+Hauser

Especialista de la industria: iTHERM TrustSens de Endress+Hauser ha sido diseñada especialmente para las industrias de alimentos y bebidas y de las ciencias de la vida.

El ganador: Endress+HauseriTHERMTrustSens, la primera sonda de temperatura con autocalibración del mundo. ©Endress+Hauser

El ganador: iTHERM TrustSens de Endress+Hauser, la primera sonda de temperatura con autocalibración del mundo.

Seleccione su mercado / región