Automatización de la extracción de fosfato de las aguas residuales

Cumpla de manera segura con los valores de alarma, optimice el consumo del precipitante y mejore el comportamiento de los fangos

¡Optimice su dosificación de precipitante y genere un ahorro importante! La dosificación funciona en un nivel óptimo si su planta se mantiene fiablemente dentro de los valores de alarma y no utiliza más precipitante de lo necesario. ¿Cómo optimizamos la precipitación de fosfato? Utilizando el sistema Liquiline Control. Dosifica el precipitante automáticamente según la carga real y su valor de alarma de fósforo específico. Esto conlleva una precipitación de fosfato fiable y fácil en las fuentes.

Solución para la extracción automatizada de fosfato de las aguas residuales controla las bombas de dosificación de precipitante. ©Endress+Hauser

Nuestra solución Liquiline Control para la extracción automatizada de fosfato de las aguas residuales controla sus bombas de dosificación precipitantes según la carga real y su valor de alarma de fósforo específico.

La automatización de la extracción de fosfato garantiza una concentración de fosfato constante en la salida. ©Endress+Hauser

La automatización de la extracción de fosfato garantiza una concentración de fósforo baja en la salida de su planta de tratamiento de aguas residuales en las fases pico y baja carga.

LiquilineControl trabaja con precipitantes basados en hierro, aluminio y fosfato mixto. ©Endress+Hauser

Liquiline Control funciona con precipitantes mixtos y basados en hierro y aluminio. Puede cambiar el precipitante en cualquier momento, p. ej., si quiere utilizar un químico diferente en verano y en invierno.

ElLiquiline Systemanalizador de ortofosfato CA80PH admite una precipitación química de fosfato. ©Endress+Hauser

El analizador de ortofosfato, Liquiline System CA80PH, proporciona valores medidos reproducibles y fiables que utiliza el Liquiline Control para regular la dosificación del precipitante en los clarificadores.

La precipitación química de fosfato garantiza la extracción de fósforo fiable de las aguas residuales. ©Endress+Hauser

Con el sistema Liquiline Control, puede automatizar la precipitación de fosfato químico en su planta de tratamiento de aguas residuales y así garantizar una extracción fiable de fósforo de las aguas residuales.

Fósforo vs. fosfato: ¿qué valor cuenta?

Para la clasificación de aguas residuales como "limpias", el fósforo es uno de los nutrientes que debe reducirse. El fósforo se extrae de las aguas residuales añadiendo precipitantes, que pueden dosificarse en diferentes puntos. De todos modos, el fósforo no se puede eliminar por completo; solo se puede extraer la proporción presente como fosfato. El valor del fósforo se utiliza para monitorizar la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras que el valor del fosfato se utiliza para controlar la precipitación.

Desafíos de la precipitación de fosfato

Los precipitantes que se utilizan normalmente son sales de hierro o aluminio. Si la dosificación es demasiado alta, esto puede aumentar la salinidad en la biología y conllevar un aumento en el volumen del fango. Demasiada sal aumenta el número de iones en el agua, lo cual cambia a su vez el valor de pH y puede causar por último la corrosión del sistema. Cuanto más alto sea el volumen de fango, más aumentarán los costes en eliminación de desechos. Por último, aunque no menos importante, la dosificación excesiva significa que el precipitante, que normalmente es muy caro, se desperdicia.

La Directiva Marco Europea del Agua (DMA) especifica los objetivos ambientales para las aguas superficiales que tienen un impacto directo en los valores de salida de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los valores de alarma para el fósforo en el caudal de agua de salida dependen del tamaño de la planta y normalmente se encuentran en un rango entre 1 y 2 mg/l. Si es necesario debido a las condiciones del lugar, p. ej., si el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales se descarga en aguas sensibles, los valores de alarma pueden bajar considerablemente.

Extracción de fosfato automatizada con el Liquiline Control

Las concentraciones de fosfato normalmente están sujetas a fluctuaciones fuertes, dependiendo del tiempo, el momento del día y la naturaleza de los descargadores que alimentan la red de aguas residuales. Para tratar estas fluctuaciones, el Liquiline Control dosifica precipitante en base a la carga.

Esto significa que el sistema de control tiene en cuenta el valor de fosfato actual en la balsa de aireación junto con la cantidad de aguas residuales que fluyen actualmente por la planta de tratamiento de aguas residuales. El precipitante continua añadiéndose hasta que llega al valor objetivo que ha configurado para el fosfato y el valor de alarma del fósforo se cumplen de forma fiable. Esto también previene la dosificación excesiva de precipitante, y así se evita un aumento de la salinidad de la biología y un aumento en los volúmenes de fangos.

Ventajas

  • Cumplimiento total con sus valores de salida de fósforo indicados, incluso con influyentes dinámicos y picos de carga altos

  • Consumo de precipitante de fosfato optimizado

  • Control de dos bombas de dosificación al mismo tiempo

  • Puede utilizar precipitantes basados en hierro y aluminio así como precipitantes mixtos

  • El proceso está completamente bajo su control, ya que puede cambiar a operación manual en cualquier momento

Descargas

Seleccione su mercado / región