Guía para la prevención de sobrellenado y la medición de tanques

¿Conoce la norma API 2350?

El público, los organismos reguladores y la industria piden que se aborde el sobrellenado de tanques de acuerdo con la edición actual de la norma API 2350. Esperamos proporcionarle la experiencia y el conocimiento para que pueda abordar problemas de sobrellenado de líquidos peligrosos.

Ventajas

  • Evite el sobrellenado de tanques con una alarma de muy alto nivel

  • Descubra cómo instalar un sistema de sobrellenado de tanques

  • Proporcione la máxima protección a los operadores de su parque de tanques

Cómo abordar los riesgos de sobrellenado

Uno de los riesgos más importantes de cualquier instalación que almacene líquidos peligrosos en grandes cantidades es un caso de sobrellenado. Su grado de peligrosidad puede ser alto debido a los problemas de salud y seguridad o daños ambientales que pueda causar, así como a las consiguientes multas y demandas. P. ej., una explosión de nube de vapor puede tener consecuencias devastadoras y perjudicar a la empresa. Como respuesta a algunos casos recientes de sobrellenado, la industria ha desarrollado la norma API/ANSI 2350, un nuevo requisito para los sistemas de gestión de la seguridad.

Guía: prácticas recomendadas para la prevención de sobrellenado

¿Pero cómo pueden las empresas aplicar la API 2350? El objetivo de esta guía es ayudarle a establecer un sistema de gestión de la seguridad que incluye un proceso de prevención de sobrellenado. Descubra las prácticas recomendadas actuales sobre prevención de sobrellenado a partir de las normas de la industria (como la norma API/ANSI 2350, el Informe Buncefield o las normas IEC 61508 [Seguridad de funcionamiento] e IEC 61511 [Sistemas instrumentados de seguridad]).

Seleccione su mercado / región