Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Значительное сокращение ошибок измерения и затрат на техобслуживание

Замена старых объемных расходомеров на Кориолисовые на 7 заправочных станциях завода Arkema в Лаке

На этом химическом предприятии во Франции работает одна тысяча человек. Завод напоминает огромный муравейник, где вся деятельность осуществляется в соответствии с правилами безопасности. При входе на объект сразу понятна огромная важность техники безопасности. Производимые здесь химические продукты токсичны и огнеопасны. Разумеется, обязательно использование противогазов, защитной обуви, касок, кожаных перчаток, очков и защитных костюмов. Однако подобные условия работы компенсируются солнечным светом и красотой окружающей природы.

Результаты

  • Немедленная отдача от инвестиций

  • Выдающаяся точность и повторяемость измерения

  • Уменьшение трудозатрат на техобслуживание

  • Легкое в эксплуатации решение

  • Оборудование, выдерживающее агрессивное воздействие окружающей среды

Г-н Ришар (Jean-Luc Richard), руководитель службы технического обслуживания

Нас впечатлила выдающаяся повторяемость оборудования. Измерительное и дозирующее оборудование также очень надежно, поэтому мы полностью удовлетворены

Г-н Жан-Люк Ришар (Jean-LucRichard), , руководитель службы технического обслуживания
Arkema
Г- н Марк Пуэртас (Marc Puertas), оператор отдела логистики

Мы используем этот новый массовый расходомер, который действительно является очень полезным, поскольку он быстрее старого оборудования.

Г-н Марк Пуэрас (Marc Puertas),, оператор отдела логистики
Arkema
Г-н Видалес (Vidales), руководитель отдела логистики

Мы заметили, что оборудование для дозирования, которое мы использовали ранее, систематически создавало значительное расхождение относительно веса, который нужно было погрузить. Значения этого показателя составляли от 150 до 200 кг.

Г-н Видалес (Vidales), руководитель отдела логистики
Arkema

Компания Arkema — один из операторов предприятия. Завод производит и поставляет производные серы, например промежуточные химические продукты и ароматические соединения, которые нагнетаются в газораспределительные сети для обнаружения возможных утечек. Устойчивый поток грузовых автомобилей и железнодорожных цистерн, направляющихся в логистический центр, ежедневно доставляет клиентам около 80 тонн продукции. Операторы паркуют технику, подключают шланг и кабель заземления, задают объем заказа и начинают процесс заправки. Перед выездом транспортные средства взвешивают для создания счета.

Несоответствие показаний по расходомерам и по весам.

Количество жидкости для поставок регулярно измерялось. Семь заправочных станций были оборудованы объемными расходомерами. Руководитель отдела логистики г-н Видалес заметил, что результаты измерений, получаемых с помощью объемных расходомеров, не совпадали со значениями на платформенных весах. Чтобы исключить возможные претензии при каждой загрузке приходилось добавлять дополнительные 200 кг продукта. Одновременно с этим руководитель службы технического обслуживания Жан-Люк Ришар решил, что потребность в регулярном техобслуживании оборудования слишком обременяет бюджет его подразделения

Пришло время заменить ненадежное и требующее постоянного обслуживания оборудование. Анализ спецификаций, определенных г-ном Ришаром и г-ном Видалесом, показал, что оно должно выдерживать агрессивные условия окружающей среды. В состав оборудования вошли предварительное дозирующее устройство и расходомер. Измерительное устройство должно было быть точным, надежным и воспроизводимым. Другим требованием была практичность с точки зрения ежедневной эксплуатации с учетом условий работы операторов, в том числе промышленных условий и необходимости использовать кожаные перчатки.

Решение на основе точных массовых расходомеров

Проанализировав требования Arkema, специалисты Endress+Hauser предложили решение на основе одного предварительно установленного дозирующего устройства Contrec и одного кориолисового массового расходомера для каждой заправочной станции. Предварительно установленный прибор легок и удобен в эксплуатации. Он невосприимчив к загрязнением и его можно использовать в перчатках.

Для определения массового расхода был выбран кориолисовый расходомер серии Е Promass 80E. Принцип измерения на основе сил Кориолиса обеспечивает высокую точность и позволяет определять непосредственно массу, исключая возможные ошибки из-за отклонения плотности. В массовых расходомерах отсутствуют движущиеся части, благодаря чему уменьшаются потребности в техническом обслуживании. Прибор серии Promass 80E обладает высокой прочностью и исключительно компактными размерами. Это значительно упростило этап установки, поскольку новые расходомеры можно было смонтировать на месте старых приборов.

Практически немедленная отдача от инвестиций и полное удовлетворение

Г-н Ришар быстро рассчитал рентабельность инвестиций с учетом затрат на поставку дополнительного оборудования и затрат на техническое обслуживание объемных расходомеров. Решение, предложенное Endress+Hauser, было утверждено и реализовано на практике. Через год эксплуатации наблюдаются положительные результаты. Г-н Ришар доволен: "Проект выполнен очень хорошо. Операторы охотно освоили новые приборы. Расходомеры обладают высокой точностью и ошибки измерения уменьшились с 200 кг до 10 кг. Мы в восторге".

Решения для измерения и заправки

Endress+Hauser предлагает стандартизованное и сертифицированное решение для выполнения торговых операций на основе систем для погрузо-разгрузочных работ LMS 080/100/150

  • Системы для погрузо-разгрузочных работ разработаны и сертифицированы в соответствии с Директивой ЕС об измерительных приборах (MID) и гарантируют соответствие законодательству в области торговых операций.

  • Быстрая установка, ввод в эксплуатацию и интеграция

  • Уменьшение ошибок, связанных с выставлением счетов, благодаря высокопроизводительным кориолисовым расходомерам Promass

  • Низкие затраты на техническое обслуживание, конструкция, препятствующая износу

  • Низкие затраты на повторную калибровку

  • Потери давления меньше, чем при использовании объемных расходомеров

Выберите рынок / регион